This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:TLV61070A CIN GND 布局。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373567/tlv61070a-tlv61070a-cin-gnd-layout

器件型号:TLV61070A

工具与软件:

您好~。

咨询如何有效地将 CIN GND 和 IC GND 连接、以实现 EMI。 (TLV61070A)

1、哪个对 EMI 有效、如"数据表图8-13"所示直接连接到的 GND 引脚、或如"EK 图4-1"所示连接到 IC 覆铜区?

2.如果 CIN 引脚1 (VCC)的位置相同、

1) 1)如果 GND 覆铜更接近 IC GND、EMI 与 GND 覆铜区的连接是否有效?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    1.两个连接都能正常工作。  数据表图8-13具有更好的性能、但 存在间隙限制。

    2.是的。  它的有效性较低、但仍然有效。 DM 导电流动如下:

     如果只需将几 nH 的寄生虫与1uH L1串联、这对寄生虫电感不敏感。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    感谢您的支持。

    此致。

    Kwon。