This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5866:器件功能模式(序列时间)

Guru**** 2629015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374070/lp5866-device-functinal-modes-sequence-time

器件型号:LP5866

工具与软件:

Q1:上电后应该设置 EN=H 多长时间?


Q2:发送软件复位 RESET=FF 和 STANDBY 之间的时间是多长?

Q3:是否有断电序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下评论:

    1.电源接通 EH 引脚后约550us。

    2.发送重置命令并进入待机状态后大约250us。

    3、实际上、我们没有任何断电序列。 你有什么疑虑吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供信息。

    很抱歉。  我们的解释是不够的。

    Q1和 Q2

    问题3

    Q3-1。 在 EN=H 时可以安全断电吗?

    Q3-2.在 Chip.EN=1时关闭电源是否安全?

    最棒的 Regart 餐厅

    M. 岛田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shimada:

    事实上,我们并没有非常谨慎地将它分开,因为这是一个很短的时间。

    实际上、当 EN 引脚拉高时、意味着器件从关断模式进入待机模式、时间约为550us。

    然后、当向 CHIP_EN 位写入1时、意味着器件从待机模式进入正常模式、时间约为250us。

    对于断电、我认为这两种方法都可行、但我认为没有问题。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared Zhou San

    感谢您回答我的问题。

    此致、

    M. 岛田