This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837H:TPS56837H 在短时间内工作并停止。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365313/tps56837h-tps56837h-works-for-a-short-time-and-stops

器件型号:TPS56837H

下午好、我使用 CI Texas TPS56837H 制作了一条电路来进行测试和评估、但我无法使 IC 按预期正常工作。 为 IC 提供低电压(6至10 V)时、输出被激活并调节、但当电压较高时、输出停止工作和烧伤、不短路、但最终停止、不再恢复"寿命"。  我在电路中放了一个电位器来调节输出电压、但我不知道在电路运行时这是否可行。   我需要帮助、因为我已经损坏了3个 CI。 我将离开电路原理图。 提前感谢你的帮助,我很抱歉我的英语不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mauricio

    下午好。  

    为什么 使用 C41,C42...C35、以及它们连接到什么?

    "我在电路中放了一个电位器、以便能够调节输出电压、但我不知道在电路运行时这是否可行。 "这应该是 可以的、不应该是造成这个问题的原因。

    您是说当输入电压高于6~10V 时、电路会损坏吗?  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、GUI 电容器连接到 GND、如新随附的照片所示。 这里出现的问题是、当我将 Vin 电压升高到10伏以上时、IC TPS56837H 会停止工作、就像它正在关闭、但它不再工作、我相信我通过测试损坏了3个 IC。 我无法判断这是引脚1启用是否有问题、还是我的反馈电路。 执行的测试在输出端没有负载的情况下进行。 再次感谢您的关注和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Maurício

    原理图看起来正常。  它是否刚上电就损坏了?  您是如何进行测试的? 您是否使用了直流电源? 您是设置10V 输入电压、然后加电、还是设置 Vin=6V 输入电压、然后增加 Vin?  

    您是否可以测试 Vin、SW、vo 波形? 您可以在波形正常运行时对其进行测量。 如果您能够在波形损坏时捕获到波形、则可以使用示波器的"触发"功能、效果会更好。 触发同步切换的上升转换率。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我开始使用6伏(电路由0至30V 的直流工作台电源供电)进行测试。 在6伏电路接通的情况下、在反馈电路中、电位计调整为5K 欧姆、输出信号为+- 6伏、因此我增加了输入和输出电压、当我从+- 8.6伏的 Vin 到 Vout 保持调节为8.6伏时、我将 Vin 升高到10伏、Vout 保持为8.6伏、引脚2 FB 上的电压保持在0.6伏。 一切似乎都正常和预期一样。 当将 VIN 电压更改为11伏时、TPS56837H 停止、我尝试将电压恢复到较低的电平、但它不再响应。 现在连接 TPS56837H 后、它不再在输出端显示开关信号;在其引脚1 EN I 测量+-3伏、我已经尝试强制 ENABLE 接地、然后将其悬空、但没有成功、我认为 CIS 已损坏。 在 Vout 空载的情况下进行的测试。 我将获取新的 CIS TPS56837H 来重新进行测试、并生成示波器捕捉、以便发送给您。 非常感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    245/5.000   
    我再次测试了 CI、输入了12V 直流电压、我拍摄了 CI 的以下屏幕截图:
    蓝色线是引脚7 - BOOT、黄色线是引脚6 SW、粉色线是 Vout:
     
    黄线是引脚6 SW、EN 位于 GND:
     
    黄色线是 EN 处于悬空状态的引脚6 SW:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Maurício

    器件似乎已经有问题、并且波形中的信息很少。 您能否:

    (1)测量正常工作期间的 SW 波形

    (2)当损坏刚刚发生时捕获波形:您可以添加 Vin、Vo、SW 的探头,并使用示波器触发功能,触发下;(然后当您上升 VIN 和器件损坏时, 将会下降)。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我已经从 Digikey 购买了新的 CI ,一旦他们到达( 10至15天,因为我在巴西),我将进行要求的测试,并发送他们在这里。 非常感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请让我检查后再回来、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 新的德州 CI 已面市、下面是示波器上的屏幕截图。

    黄色= Vin。

    粉色= FB。

    蓝色= Vout。

    青色=软件。

    此处我们使用的是8.9V VIN

    这里的 VIN 为9.3V、可以看到 CI 已停止工作 

    使用的原理图如下: 


    非常感谢您的关注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Maurício

    尽管有输出、但波形异常。  FB 电压应为稳定的直流电压(0.6V)。  此外、VIN 振荡是否由降压开关引起?

    您能否共享布局图像? 您是否已将 R14和10k 电阻器放置在靠近 IC FB 引脚和 GND 引脚的位置? 并且 FB 布线应远离 SW 节点。  

    C54应靠近 IC VIN 和 GND 引脚放置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、GUI 是的、Vin 振荡总是在开启 TPS56837H 后发生、我的 FB 电路不那么靠近 IC、下面是我制作测试板和完整原理图的图片。 
    e2e.ti.com/.../schematic_5F00_test_5F00_board.pdf




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Maurício

    感谢您的反馈! 贝拉会在这些日子里回到你的身边。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Maurício

    反馈电阻器实际上离 FB 和 GND 引脚很远。 这可能会带来一些风险。

    您是否能够将一个电阻器放置在靠近 FB 引脚的位置? 都需要在表面切割一些绝缘涂料并使铜层暴露出来。  这可能有助于在不更改布局的情况下确定这是否是根本原因。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、我将执行该测试、让您知道它的运行情况。 下面是一项新的布局检查、采用了最接近的元件。 我想知道您对这个新版本的看法? 这更好吗? 再次感谢您的关注和快速响应。

    e2e.ti.com/.../1321.schematic_5F00_test_5F00_board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我们将在下周结束前与您联系。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Maurício

    正在寻找您对测试的反馈。  

    此外、还应 附上有关生成可调输出供您参考的方法的出版物:使用 TPS63000的动态可调输出、

      直流/直流转换器输出电压调整方法中的图5 有助于实现可调输出、同时使 RFB 靠近 FB 和 GND 引脚。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家早上好、感谢大家的关注。 我将发送更改、以便您查看它们。 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Maurício

    对我来说是可以的。 此外、您是否了解有关原始电路板的任何测试结果?  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、GUI ELE、我最后没测试旧板、因为我怕损坏另一个组件、但今天我要进行测试、让大家知道这里的结果。 再次感谢您的关注和帮助。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Maurício

    我最后没有测试旧板,因为我害怕损坏另一个组件,明白,它是好的。   

    我只想节省您在更改布局方面的时间/成本投入、构建一个新的 PCB 以找出根本原因。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次大家好、GUI ELE、我按照您的建议使用旧板进行了测试、实际上、我甚至根据之前消息中发送的原理图添加了新的输出电压调节系统、现在 IC TPS56837H 运行良好、调节良好且处于满负载状态。 再次感谢您的关注和支持。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Maurício

    太好了、 我现在关闭此主题帖、谢谢!

    BR.