This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863252:PG 是低电平有效逻辑还是高电平有效逻辑、即在电源正常时拉低还是在电源正常前拉低?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374058/tpsm863252-is-pg-active-low-or-active-high-logic-i-e-does-it-pull-low-while-power-is-good-or-until-power-is-good

器件型号:TPSM863252
Thread 中讨论的其他器件:LMZ31704

工具与软件:

虽然我相当有信心 PG 在电源正常时拉/置为低电平(低电平有效逻辑)、但是在电源正常时并没有明确说明(除非我没有提到) PG 是低电平有效还是高电平有效。

编辑:我改变了主意、它的高电平有效逻辑更加有意义、即 PG 高电平意味着电源正常。

其他一些部分、例如 LMZ31704、 明确指出当电源不正常时 PWRGD 置为低电平(高电平有效逻辑)。

"是不是啊?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    PG 功能是开漏输出功能、因此需要一个上拉电阻器来输出高电平。 当电源正常时、PG 为高电平、否则 PG 为低电平。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!