This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251-3:负载瞬态测试条件阐明(负载的斜率变化 u/A)

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373584/tps65251-3-the-load-transient-test-condition-clarify-the-slope-rate-of-the-load-change-us-a

器件型号:TPS65251-3

工具与软件:

嗨、团队:

您能否 在数据表中说明负载变化的斜率?  

TPS65251-x 4.5V 至18V 输入、高电流、同步降压数据表(修订版 B)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    请让我检查一下、并在本周结束前与您联系。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    您能否与我分享客户、EE/应用和产量?

    我现在找不到准确的压摆率、但我只是从波形中读出、它大约为10A/ms

    谢谢!

    BRS

    卢西亚