This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25005:是否可能不正确? LM25005的 Webench 设计(用作反相降压/升压转换器时)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601, LM25005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373958/lm25005-could-it-be-incorrect-the-webench-design-of-lm25005-when-it-is-used-as-an-inverting-buck-boost-converter

器件型号:LM25005
Thread 中讨论的其他器件:LM43601

工具与软件:

Webench 的输入条件为:

输入:直流10V - 24V

输出:-6V (1A)

自动生成的原理图如下所示:

这是 Webench 设计的链接

webench.ti.com/.../26

在本设计中、输出电流 没有合理的返回路径、因为输出电流离开接地并通过负载。 (__LW_AT__这是 负电压输出设计)Ω

 同样、与 LM43601的负电压 Webench 设计相比、其输出器件外观有所不同。

参考   slva469c "在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x "、LM25005的 Webench 原理图与该应用手册中强调的反相降压/升压拓扑不匹配。

请查看 LM25005的 Webench 设计并留下回复。

此致!

华莱士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、华莱士、

    原理图上的某些 Webench 连接不正确。 请参阅此原理图、作为降压与 Flybuck 拓扑的示例:

    当设计 IBB 时、Vout 连接现在为 GND、而所有以前的接地连接都连接到-Vout 节点。 使用与降压转换器相同的连接配置 IC 周围的所有元件。 但是、请务必包含一个新的输入电容器、该电容器连接到上面原理图中所示系统的实际 GND。

    在这种情况下使用原理图时、请遵循应用手册中的建议以确保正确连接。

    此致、

    Ridge  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!