This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430:开关频率降低

Guru**** 2390320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373257/lmq66430-switchng-frequency-reduction

器件型号:LMQ66430

工具与软件:

你好

在运行自动模式期间、器件的频率相对于设定值降低了多少?
例如、使用电阻器设置开关频率1MHz。
在 Vout 上升至设定电压期间、开关频率会下降多大?

祝你一切顺利
宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件进入其轻负载工作模式时、很难确定具体的开关频率。 由于二极管仿真模式(请参阅数据表的第8.4.3.2.1节)采用了 Ipeakmin 规格、因此轻负载运行时的频率取决于输出电压、输出电流和电感值。 如果了解确切频率对您的应用很重要、则建议使用 FPWM 模式、但这样做的代价是会提高自动模式下的轻负载效率。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ridge

    感谢您的答复。

    我想知道的是:
    器件从开始开关到达到 Vout 再到设置电压的切换频率低于设置值是否合理?

    在上述情况下、它在二极管仿真模式下无法正常工作。 在负载较低的稳态下、其运行二极管仿真模式。

    祝你一切顺利

    宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    感谢您的澄清。 是的、看到此类行为是合理的。 在启动期间、器件在3.5ms 的软启动时间之后才能进入 FPWM 模式。 (器件数据表第8.3.1节)

    软启动后、器件将开始以设定的频率进行开关。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ridge

    感谢您的答复。 我了解了器件行为。

    祝你一切顺利

    宫野真一