This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:过压保护电路中使用的 ATL431AQ 的场返回故障

Guru**** 2524610 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368726/atl431-field-return-failures-of-atl431aq-used-in-over-voltage-protection-circuit

器件型号:ATL431

工具与软件:

你好

几年前、我们的一位工程师基于 TI 应用手册使用 ATL431AQ 设计了过压保护电路。  我们在多个设计中复制了电路。  在过去的12个月中、非运行器件获得了多项结果。  已确定问题的根本原因是 ATL431AQ 不能正常工作。  我们向 TI 设置了两个组件进行分析。  分析表明 EIPD 在"在电容器区域确认了 Tiva 改造场地"。

附图为所用的过压保护电路。  它被用在开环模式中、以作为比较器来激活 P 沟道 MOSFET、当电压超过37V 时将40V 最大元件与电源线断开。  

我正在寻求技术帮助以确定可能的根本原因、或者需要建议的测试来帮助确定根本原因。  我们通过 ISO 7637-2和 ISO 16750-2电力线瞬变运行器件、而不会出现任何故障。

我们认为电路的电阻值可允许足够的最小阴极电流并限制最大阴极电流。

我们在阴极和阳极上没有增加电容。  这是否可以接受?  从数据表中我们相信无需电容器即可实现稳定性。

感谢您的任何及所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好、请提供您提到的显示 EIPD 的2个单元的 QEM-CCR 编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena、

    该报告是 QEM-CCR-2403-00326。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好、刚才确认这是来自 Arrow 的退货、最终客户 Futaba。 您是 Arrow 还是 Futaba。

    我让其中一位应用工程师来查看应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena:

    是的、故障分析是由 Futaba 在我们的指导下启动的、他们正在从 Arrow 购买该组件。  我是 PCBA 的设计负责人工程师。 Futaba 是我们 PCBA 的董事会制造商(供应商)。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew 的信息。 我可以知道您的公司名称吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我已经查看了您的原理图、阴极电流和电容器稳定性似乎都是问题所在。 为了实现电容器稳定性、我们位于12+V VKA 的某个区域、从而将我们放在下面的框中的稳定性区域。 在这两种情况下似乎都没有违反。

    您能否具体详细说明故障案例? 在这种情况下可以提供阴极和基准引脚电压的示波器捕获?

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena:

    公司是 Curtiss-Wright、Industrial Division、Arens Controls Company

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我将致力于从我们的技术人员那里获取答案和数据。  

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我期待您的回复。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    我上周意外地离开办公室、本周我将收到波形捕获给您。

    谢谢!

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    不用担心!

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    在斜坡功能、负载突降脉冲和+50V 2a 脉冲期间、我们捕获了 ATL431阴极和 Vref 引脚相对于接地的一些波形。  在负载突降脉冲期间、阴极电压峰值达到~37V。  负载突降和+50V 脉冲期间、Vref 引脚上存在一些尖峰/纹波。

    我已附加了波形捕获的 PDF、但我无法插入该文件。  是否有办法向您发送 PDF、或者我是否必须单独插入每个图像?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    请随时通过 j-garcia10@ti.com 向我发送电子邮件 

    谢谢!
    约书亚