This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQStudio 上的 BQ34Z100EVM 自动检测

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ34Z100, BQ34Z100-DEVICE-FW, BQSTUDIO, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373346/bq34z100-r2-bq34z100evm-autodetect-on-bqstudio

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EVMBQ34Z100BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我有 BQ34Z100EVM、但尝试将其连接到 BQ Studio。 我按照<= 5V 的跳线配置操作、并将 EVM 连接到电源设置4V、但当我尝试打开 BQ Studio 时、它不会自动检测电量监测计。 我只能进入主页、看到选择"0100_0_16-bq34z100G1.bqz"或"0100_2_02-bq34z100-bqz"的寄存器、但我想知道这是否合适。  

我甚至尝试更新固件、  如其他线程上的建议、上传.srec 文件 bq34z100_v2_02_00_31、并复制0100_2_02-bq34z100.bqz (从 BQ34Z100-DEVICE-FW 固件|)(从 BQ34Z100-DEVICE-FW 固件| TI.com)、但主页不会自动打开。 在第一个窗口中看到"Auto Detect Device:0100_0_06"是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、马里奥、

    您必须将 srec 文件编程到器件中、使 bqStudio 能够自动检测电量监测计、并在打开时打开"Registers"页面。 通过目标选择屏幕打开您拥有的任何 bq34z100 bqz 文件即可进入此屏幕。 对正确的固件进行编程后、bqStudio 应将其链接到 bqz。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddarth:

    我对 srec 进行了重新编程、现在它正在工作、可能以前没能成功。 最后一个问题:如果之后我在定制电路板上使用 BQ34Z100-R2、它是否也被识别为 bq34z100 (0100_2_02)?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    如果您使用 bq34z100定制电路板、只要您执行与对 EVM 执行相同的步骤、bqStudio 就应该仍然能够识别并自动打开寄存器页面。

    谢谢!

    Siddharth