This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:BQ27542EVM:BQ27542 RSOC 在低温下从27%下降0%

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373513/bq27542evm-bq27542evm-bq27542-rsoc-drop-from-27-to-0-at-low-temperature

器件型号:BQ27542EVM

工具与软件:

继续讨论测试数据  

我必须尝试其他化学 ID 2457、我尝试重新上传数据并重新运行低温测试、但它仍然大幅跃升%。 请参阅附件。

e2e.ti.com/.../NX81_2D00_P28A_2D00_3200mV-ID-2457-_2D00_30oC-20240521_2D00_26_2500_-drop-0_2500_.log.zip

e2e.ti.com/.../NX81_2D00_P28A_2D00_3200mV-ID-2457-rb-table_2D00_report_2D00_1st.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们在此问题上提供的支持有限。 我建议您执行以下操作、选择最佳的 ChemID、对整个电池包完成学习周期、运行 Ra0 tweak 和 Rb tweak、然后继续对电池包运行充电和放电周期。 电量计将持续更新电阻表、您应该会看到 SOC 跳变随着时间的推移而改善。

    您也可以手动调整 T RISE 和 T TIME 常数、看看这些是否有助于提高低温下的性能。 通常、这些值通过 rb 调整来进行调整、但也可以手动调整。

    T RISE 提供了 在单次恒定加热/冷却热建模中使用的温升因子。 如果设置为0、则会禁用此功能、IT 算法中的仿真将不考虑电池电芯的自发热。 T rise 值越大、IT 仿真的温升估计值就越高。

    T 时间常数 是在一次性恒定加热/冷却热建模中使用的热时间常数。 如果测试显示模型与实际性能不匹配、则可以使用默认设置、也可以修改该设置以提高低温精度。 t time constant 默认为1000。 这对于许多应用来说已经足够了。 但是、如果需要低温下更好的预测精度、可以修改此函数。

    此致、

    Evan