This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A-Q1:ucc27517A-Q1

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517A-Q1, UCC27517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373174/ucc27517a-q1-ucc27517a-q1

器件型号:UCC27517A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC27517A

工具与软件:

尊敬的 Rubas:  

如您所知、我们将 TI 栅极驱动器 ucc27517A-Q1 IC 与我们的 PFC+LLC 控制器配合使用 来驱动 PFC MOSFET。 PFC 输出为390V - 2.99A。

在之前的邮件中,我们讨论了一些关于 UCC27517A 故障的问题,并在与您讨论后,我们采取行动,如即兴创作组件。

但现在我们又面临同样的问题 ,当我们对故障栅极驱动 ucc27517A-Q1 IC 进行反向二极管测试时,我们 发现引脚故障休息引脚正常。

正如您在上一封有关故障 IC 执行测试的邮件中所建议的那样  VDD 引脚连接到 OUT 引脚  OUT 引脚至 VDD 引脚、  然后我们找到了  

在故障 IC 中、当我们将万用表的正极探头(处于二极管模式)连接到 VDD 引脚、将负极探头连接到 OUT 引脚时、发现1.121电压、而在精细 IC 中、未显示任何电压。 .

而在故障 IC 中、当我们将万用表的正极探头(二极管模式下)连接到 OUT 引脚、将负极探头连接到 VDD 引脚 发现.600voltage 、而在精细 IC 中、我们看到.546电压。

我附上了具有 BOM 和不同 输入 VAC 的某种波形的原理图以供参考  

  <---触发模式下的波形、170VAC 输出54V 负载15A、Ch1-OUT 引脚电流、Ch2-VDD 引脚、Ch3- PFC MOSFET 栅极(外部 mos)、Ch4- IN+引脚

 <-- 此研究状态波形在170VAC 输出54V 负载15A、Ch1-OUT 引脚电流、Ch2-VDD 引脚、Ch3- PFC MOSFET 栅极(外部 mos)、Ch4- IN+引脚

 <--此波形在230VAC 输出54V 负载15A 时触发模式、Ch1-OUT 引脚电流、Ch2-VDD 引脚、Ch3- PFC MOSFET 栅极(外部振荡器)、Ch4- IN+引脚

 <--本研究状态波形 在230VAC 输出54V 负载15A、Ch1-OUT 引脚电流、Ch2-VDD 引脚、Ch3- PFC MOSFET 栅极(外部 mos)、Ch4- IN+引脚

 <--此波形在260VAC 输出54V 负载15A 时触发模式、Ch1-OUT 引脚电流、Ch2-VDD 引脚、Ch3- PFC MOSFET 栅极(外部 MOS)、Ch4- IN+引脚

  <--260VAC 输出54V 负载15A、Ch1-OUT 引脚电流、Ch2-VDD 引脚、Ch3- PFC MOSFET 栅极(外部 mos)、Ch4- IN+引脚时的研究状态波形

e2e.ti.com/.../LLC-schematic.pdfe2e.ti.com/.../0336.PFC-schematic.pdfe2e.ti.com/.../WSJM65R099DX_2800_PFC-and-LLC-mosfet_2900_.pdf

谢谢

Aditya Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您能否再次澄清您看到的问题? IC 如何出现故障? OUT 信号是始终为高电平还是始终为低电平、还是出现干扰? 引脚之间是否存在短路? 有多少个器件发生故障、它们在什么情况下发生故障?

    我在您的原理图中看到 VDD 旁路电容器(C106)为225pF。 该值非常小、建议使用0.1uF 至10uF 之间的值、并将其放置在尽可能靠近栅极驱动器的位置。 我还建议在 IN 引脚上添加一个 RC 滤波器:

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 20%故障来自田间- 仅栅极驱动器 IC 发生故障 时、我们无法识别故障情况。 其 EV 充电器客户在 使用1周或2周后使用为车辆充电和返车。  


    2. IC 失败- UCC 27517A -Q1分析- A) OUT 引脚显示对地短路 . b) 在故障 IC 中、当我们将万用表的正极探头(处于二极管模式)连接到 VDD 引脚、将负极探头连接到 OUT 引脚时、发现1.121电压、而在 OK Fresh IC 中、未显示任何电压。 .c)在故障 IC 中、当我们将万用表的正极探头(二极管模式下)连接到 OUT 引脚 、将负极探头连接到 VDD 引脚时发现0.600电压 、而在精细 IC 中、我们看到0.546电压。

    3. C106是225pf mans 2.2x10^6 pf = 2.2uF ,它非常接近 IC Vcc 引脚和地面,你可以检查图片在最后的答复。 在此处再次添加 C106上的标记。  

    4. RC 滤波器没有添加在 IN+引脚-您可以检查正常工作板波形在最后的答复- Ch-4。 IN+引脚波形很干净。 建议为何添加 RC 滤波器?


    我们正在寻求支持,以结束问题,请建议是否呼叫是可能的,因为在多个努力后,一些理解上的差距是存在的。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    由于这已移至电子邮件中、我将关闭该主题。

    谢谢!
    Rubas