This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27444:UC3706的替代器件:推挽运行/并行运行

Guru**** 2780875 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3706, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373840/ucc27444-replacement-for-uc3706-push-pull-operation-parallel-operation

器件型号:UCC27444
Thread 中讨论的其他器件:UC3706UCC27624

工具与软件:

您好!

由于 UC3706是传统产品、因此我正在寻找双通道栅极驱动器的替代产品。

所需规格是支持推挽模式或并行模式的产品。

TI 的产品系列中是否有任何支持推挽操作/并行操作的产品?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们全新的双通道栅极驱动器是 UCC27624 (-Q1)。 它可以支持高达30V 的最大 VDD、并为每个输出提供5A 峰值电流。 此驱动器可用于推挽式拓扑(请参阅此 应用手册)、并且其输出可连接以实现并联运行(10A 峰值)。

    谢谢!
    Rubas