This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:程序化学物质问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371108/bq27z746-program-chemistry-issue

器件型号:BQ27Z746
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:
我遇到了 BQ27Z746最新固件 v1.05的问题。 使用 v1.05固件更新器件后、我无法成功对选定的化学成分(CHMEID)进行编程、bqStudio 始终显示:化学成分编程失败! 错误代码= 1703。
我使用1.3.125版本的 bqStudio、化学版本:1095、bq27z746 v1.05。  
请帮助我了解如何解决此问题。
谢谢!
乐在其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!  

    这是 在过去几天内出现的问题 、团队正在对此进行研究。 我能够在 EVM 上复制该行为。 我会在有更新时通知您。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    感谢您的回复并期待您的更新。

    谢谢!

    乐在其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joy、  

    听起来不错。 我正在与固件团队讨论如何获取 BQ27z746的新固件版本。 我将在发布新固件时更新此主题。

    此致、  

    Jonny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!  

    BQ27z746的新固件应在终止前发布到 TI.com。 版本应与上一个版本相同。  

    此致、  

    Jonny。