This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:推荐选择的 PD 控制器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373640/tps25751-recommended-selection-of-pd-controller

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TUSB1044

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们正在寻找适合笔记本电脑的 PD 控制器、该控制器具有以下要求:

1.支持 PD3.1 EPR 28V@5A 灌电流;
2.内置5V@3A 拉电流负载开关;
3.支持 FRS;
4.支持 SBU/CC 28V 高压保护;
5.支持转接驱动器(如 RTS5460 或 TUSB1044);
6.两个功能齐全的端口;
7.不需要支持 TBT;
8.英特尔 CFP QFN-52封装;
9、支持直接控制 NMOS 开启28V 灌电流路径;
10.支持通过受电路径方向 PPS 进行外部充电、一般过程如 下图所示。 PD 需要根据不同的插入器件通知 EC 并控制灌电流路径。

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    感谢您联系我们!

    我们目前还没有满足您要求的解决方案、但正在未来几个月发布我们的首款 EPR PD 控制器解决方案。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    除了 Aya 的评论之外、我们还有针对最新英特尔平台的 PD 控制器、这些平台不可供公众使用、但属于您上面列出的描述范围。 请随时直接与我们的 TI 现场团队联系、详细了解适用于这些平台的最新 PD 控制器。

    您能否分享哪种英特尔平台以及这种平台面向哪一个客户?

    谢谢!

    Matt