This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:关于从 VAC 切换到 VBAT 输出的切换时序的阐述?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371807/bq25750evm-switchover-timing-clarification-for-switch-from-vac-to-vbat-output

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750

工具与软件:

您能否对该器件的切换时序提供一些说明? 从达到 VAC 电源的 UV 阈值到激活 BATFET 为止多久? 对于 UPS 类型行为、最好使用 AUTO_rev 功能吗?

前面的问题提到了要发生该切换的1.3s。 数据表表明、这在 auto_rev 模式下发生得非常快。
自动反向模式默认开启还是只能在主机模式下启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您耐心等待。 我们将在下周早些时候回答您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan! 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    切换时间肯定少于1.3秒。 我明天会给您提供准确的数据。

    自动反向模式默认为关闭、必须由主机启用。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    再次感谢您耐心等待。 我们最近已经被淹没了。

    当移除 VAC 时、BATFET 需要低于500µs 才能响应并进行切换。 对于自动反向模式、充电器的转换器需要大约50µs 才能激活和开始切换。

    对于您的应用、您的输入电压、系统电压/电流和电池电压/充电电流是多少?

    为了帮助计算 ACUV、ACOV 和电池 充电电压、我们提供了适用于 BQ2575X 系列的设计计算器: https://www.ti.com/tool/download/BQ25756-DESIGN-CALC/

    我们还提供了 BQ25750的原理图和设计检查清单: e2e.ti.com/.../faq-bq25750-schematic-and-layout-checklist

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦