This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:开关节点电容(MOSFET 下限的 Coss)值是多少?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363637/csd95372bq5m-what-is-the-value-of-switched-node-capacitance-coss-of-the-lower-mosfet-value

器件型号:CSD95372BQ5M

您好!

我想知道该 IC IC (开关节点电容)内部下部 MOSFET 的 Coss。  

您能帮助我提供该值、或 pF 中的近似值吗?

此致、

Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该会员是 OOO、本周晚些时候将回复您

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    您能对此进行确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    很抱歉迟到了响应。 Abhishek 将在下周一为您提供支持。

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subrahmanyam:

    我对如此拖延的反应深表歉意。 我有一个紧急情况,不能早点回来。

    接下来是关于开关节点电容的问题、根据新一代器件、我可以告诉您大约是2.5nF。

    同时、我已要求设计团队获取 CSD95372器件的确切编号、他们会告诉我、在我获取该编号后、我会再将其传达给您。  

    但是、它会非常接近2.5nF、因此您现在可以估算该数字。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:  

    没问题。 非常感谢您提供2.5nF 的响应。

    不过、我有一个后续问题、通常情况下、SW 电容由 MOSFET Coss 主导、通常在数百 pF 范围内。 是否有具体的原因需要如此高的开关节点电容值? 这是否用于 IC 设计、或者在设计过程中不进行维护并在器件制造后进行估算?

    此致、

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    阿比谢克已经离开,他将回到你的下一个星期。

    此致

    Yihe