This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:20S BMS 原理图验证

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374620/bq77915-20s-bms-schematic-validation

器件型号:BQ77915

工具与软件:

大家好、我可以验证我的20节串联电池管理系统(BMS)设计吗? 本参考设计基于数据表和评估板中的参考原理图。 这是我的第一个 BMS 设计、因此我想要一些反馈和验证。 原理图中的两个未连接热敏电阻将位于外部、路由到连接器。 e2e.ti.com/.../SCH_5F00_Dumb_2D00_a_2D00_dozen_5F00_2024_2D00_06_2D00_13.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我要注意的是您的 RC 滤波器具有与数据表不同的电阻器和电容器值(电阻器33Ω 和电容器1μF)。  如果您 选择使用不同的值、则电池电压可能不那么准确、您需要自行对系统进行评估。 更多有关 BQ77915堆叠的信息、请参阅 bq77915的堆叠实施(修订版 A) 应用。  本应用手册提供了一个可以帮助您进行设计的原理图。

    此致、

    Thomas Rainey