This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2675:关于 LM2675故障。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2675
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373725/lm2675-about-lm2675-malfunction

器件型号:LM2675

工具与软件:

大家好、

我的一个客户  在大规模生产线上遇到 LM2675M-5.0/NOPB 故障。

在  生产量约为10kU 的4个 LM2675中发现了故障。

故障现象是启动时输出电压过冲。
此外、SW 端子的开关频率(260kHz)不稳定。

当他们执行交叉检查时、发现观察到了故障现象
在所有四个发生故障的器件中、当它们  在安装了正常器件的电路板上将正常器件替换为故障器件时、都会用到这些故障器件。

我们已连接客户的电路和故障发生时的波形。

您能否请查看随附的文件并提供您对  故障原因的想法或意见?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

e2e.ti.com/.../LM2675M_2D00_5.0_5F00_circuit_5F00_waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

    还请提供设计的 PCB 布局。

    还请说明运行条件、例如:输入电压、输出电压和最大输出电流。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、

    非常感谢您的答复。

    我请他们提供这方面的资料。
    但他们不想在 E2E 上披露其布局数据。
    您能否告诉我您的电子邮件地址、因为我想在离线时讨论您的问题?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅直接消息