This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:需要针对指定器件型号进行 ICEM 模型

Guru**** 2533780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374764/tps7b81-q1-need-to-icem-models-for-specified-part-number

器件型号:TPS7B81-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:
 
美好的一天!
我们需要 ICEM-集成电路发射模型:用于 EMI/EMC 模拟的 ICEM-CE 和 ICEM-RE 模型。
列出了下面的器件型号
 TPS7B8150QDRVRQ1
 
请检查并向我们提供相应的型号。
谢谢!
Abirami Kadhiresan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abirami:

    我们以前没有要求提供这些模型。  这不是一个简单或短期的请求,因为我们需要发现如何创建这样的模型。

    话虽如此、这是一款 LDO、根据定义、线性稳压器本身不会产生 EMI。  传导发射只是 LDO 输出端负载瞬态(反映回输入端)的函数、输入电容器用于在负载阶跃期间帮助提供初始电流。  

    LDO 内部没有开关元件、也没有电荷泵。  因此、不存在辐射发射。  

    谢谢!

    Stephen