This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:无法读取 Fusion Studio GUI 中的参数

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364948/ucd3138a-unable-to-read-parameters-in-fusion-studio-gui

器件型号:UCD3138A

您好!

我使用 UCD3138ACCEVM149 控制器卡设计定制的1kW LLC。

但是、当我的硬件上电并将控制卡 UCD3138ACCEVM149 放置在 Fusion Studio GUI 中读取在线数据时、我会遇到问题。

当输出电压达到8V 时、Fusion Studio GUI 根本不响应。

请建议解决上述问题的任何可能方法。

谢谢。此致、

Pratik N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用了原始固件? 我假设8V 应触发欠压保护、并且输出电压已关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    感谢您的答复。

    我来澄清一下。 自从使用定制的1kW LLC 电路板、我已经对固件进行了相应的配置。 所以、我不使用默认固件。

    另外、我正在提出董事会。 所以我将逐渐把输入电压 从0增加到380V、并且输出电压在0到12V 之间相应地变化。

    因此、我想这不是 UV 保护、因为可以使用= 12V 的输出电压。

    是因为反馈电流检测信号中的噪声??

     I_OUT (输出电流反馈)

     IPS (谐振电流信号)

    此致、

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出似乎仍然存在、只是 GUI 没有通信。 我认为噪声是导致通信失败的原因。 您可以使电缆离噪声源更远。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    我已经尝试过了。 但它似乎无法解决 GUI 通信问题。

    进一步查询、由于捕获的上述反馈信号(I_OUT 和 IPS)噪声很大、它与闭合补偿参数有何关系? 因为输出电压随着负载的增加而降低。

    我的意思是说、噪音是12V 调节不当的主要原因、还是因为补偿参数不正确?

    谢谢!

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出电压下降时、PWM 信号是否稳定? 我怀疑它是否超出了功率限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    有。 随着输出电流增加、输出电压降低。

    该转换器专为12V、1kW 的电源而设计、我已经尝试在固件中调整补偿参数。

    此外、根据观察、在较低负载(比如达到10%)时、转换器会尝试调节输出电压、而 PWM 信号会显示频率变化以调节输出。

    但随着负载进一步增加、输出电压会逐渐下降、而 PWM 信号固定在110kHz、即设置的最小开关频率。  随着负载进一步增加、输出电压逐渐下降、PWM 信号会消失。

    加上我的观察结果、Fusion GUI 中检测到的输出电流高于实际电流。

    此致、

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流检测电路可能出错、并且输出更高的检测信号。 请检查该项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我继续在满载条件下测试电路、并且代码中禁用了所有保护功能。  

    GUI 仍然存在问题。 它根本不会响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说固件/板运行正常、只是 GUI 被锁定而没有响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 您说得对。

    固件配置在定制的1kW 硬件板上正常工作。 仅由于某些未知原因而锁定 GUI。 因此、当整个过程都在运行时、我无法在 GUI 中查看这些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能由此推断 PMBus 电缆、有时使用磁芯缠绕电缆会有所帮助。 您可以尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过这么做。 不幸的是,它没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪声耦合到 PMBus 电缆、会导致通信故障。 可以尝试改善 EMI。