This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:是否可以保持 SW 引脚(5安培;6)断开?

Guru**** 2534120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374939/tpsm365r6-is-it-ok-to-keep-sw-pin-5-6-open

器件型号:TPSM365R6

工具与软件:

您好!

我想在设计中使用 TPSM365R6FRDNR、并对 SW 引脚(引脚5和6)有疑问。

有所不同

"请勿在此引脚上放置任何外部元件或连接到任何信号。 铜量
必须将放置在这些引脚上的电压保持在最小值、以防止出现噪声和 EMI 问题"

但我的 webench 结果是连接引脚5和引脚6。(下面是红色)

要求是保持 SW (引脚5和引脚6)断开、对吧?

此致、

Emiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emiko:

    在这种情况下、只要没有外部元件连接到 SW 引脚、无论 SW 引脚是保持开路还是按 WEBENCH 所示进行连接都无关紧要。