This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:bq25606充电问题

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374988/bq25606-bq25606-charging-problem

器件型号:BQ25606

工具与软件:

当 PG LED 的输入充电电压波动为5V - 5.2V 时会发生什么情况、在本例中、PG LED 在波动时熄灭。 它随机闪烁、我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请每个问题仅打开一个主题。

    此致、

    Mike Emanuel