This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61377EVM:短路输出保护

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374597/tps61377evm-short-circuit-output-protection

器件型号:TPS61377EVM

工具与软件:

使用此 EVM 时、输出端出现短路会导致 IC 损坏、但数据表会规定逐周期电流限制保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee:

    当 Vout > Vin 时、逐周期电流限制保护在正常情况下工作。

    对于没有专门设计的内部 ISO FET 和输出短路保护的升压器件、在 Vout 短路等异常工作条件下、 逐周期电流限制保护无法生效、器件损坏的风险很高。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我可以添加外部 S/CCT 元件或更改 IC。 谢谢你。 但实际上、当需要专用的短路保护电路时、作为低成本升压器件的器件成本较低。 我们的 VIN 为5V、输出为24V、因此输出短路确实是灾难性的、正如预期的那样