This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3-Q1:线路频率为360Hz 至800Hz

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371087/tpsf12c3-q1-line-frequency-360-hz-to-800-hz

器件型号:TPSF12C3-Q1

工具与软件:

团队、

我找到了一些有关400Hz 的线路频率的帖子、该帖子对于器件而言应该是可行的。
较新的航空电子设备应用需要 115VAC 电源轨的360Hz 至800Hz 可变线路频率。

这也适用于我们的器件吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    TPSF12C3-Q1不支持360Hz 至800Hz 的低频范围。  

    TPSF12C3-Q1在 EMI 测量所需频率范围内针对 CM 噪声提供了低阻抗分流路径。 该特性可以在适用频率范围(例如100kHz 至3 MHz)内实现大约15dB 至30dB 的 CM 衰减、这有助于减小 CM 扼流圈(通常是滤波器中最大的元件)的尺寸

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什,谢谢你的答复,但我不确定我们是否谈论相同的频率(或可能我得到这个错误:))

    我的客户电源不像往常一样是50/60Hz 的线路电源、而是115VAC @360Hz 至800Hz 的线路频率。

    我想检查一下我们是否讨论过不同的内容。 听起来好像您要讨论 EMI 频率范围。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 Franziskus、我理解您提到360到800Hz 是线路频率。  

    您的目标系统应用中的开关元件的开关频率是多少?