This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:TPS659162或 TPS65930400、用于控制电源序列

Guru**** 2509065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373744/tps65916-tps659162-or-tps65930400-to-control-the-power-sequence

器件型号:TPS65916

工具与软件:

您好!

我将  在当前设计中使用 PMIC IC TPS659162或 TPS65930400。

请查看随附的图片和以下步骤、以更好地了解问题、

步骤1. :电源将通过 USB 提供、电压为5V

步骤2. :5V 是 通过模拟给 TPS659162/TPS65930400和 FX3提供的

步骤3. :PMIC 将使 GPIO 为高电平、并将其提供给切换器以生成 FX3电源、然后 FX3将开启。

步骤4. : FX3将根据我们的要求启用 PMIC IC 的电源序列。

我阅读了数据表、其中提到内部 NVM 将预编程并将电源序列和 GPIO 作为默认功能控制、但我的要求略有不同:上电时、PMIC 将开启并使其中一个 GPIO 为高电平、FX3将开启、然后 FX3将通过 I2C/SPI 控制 PMIC 电源序列。

请提供您的建议、如何使用 TPS659162或 TPS65930400满足该要求。  

此致、

Alpesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在等待 TI 的回复、因此请调查此事并提供宝贵的反馈。

    此致、

    Alpesh