This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929240-Q1:TPS929240芯片内部温度传感器温度

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374108/tps929240-q1-tps929240-chip-internal-temperature-sensor-temperature

器件型号:TPS929240-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我们计划在新项目中使用 TPS929240。 我们计划在芯片内部使用温度传感器来实现热降额。 我们在包含8 929240的 PCB 上对其进行了测试、发现在没有照明和电流的情况下、温差相对较大。 最多会丢失2个 ADC 数据。 我们想知道芯片内部的温度检测的准确度、以及是否有什么好的建议给我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LIN:

    内部温度检测的偏差为+-15度。 如果您要使用更准确的温度管理、请参阅中的以下说明 6.3.6.5正常状态下的预热警告 、一个通道可用于连接外部 PTC 或 NTC 以进行热降额。

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我计划根据您的提示使用以下电路。 如图所示、我使用备用通道直接检测 NTC 的电压值、然后通过 tps929240读回。 下面是一些问题:我应该如何配置此通道、我的想法是关闭此通道的 OUTEN、然后只读取此通道的 ADC、是否有任何其他预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我应该如何理解15度的内部偏差? 芯片读取 ADC 数据时是否存在15度的偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我想您可以直接在输出路径上向 NTC 电阻器输出固定电流、然后读取引脚电压以观察变化。 这会更容易。

    谢谢、BR。

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:  

    我想您可以将其视为最终的温度信息偏差。

    BR、

    黑利。