This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:有关 OTG/FRS 引脚的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374199/bq25731-question-about-the-otg-frs-pin

器件型号:BQ25731

工具与软件:

您好!  

我需要设计双向电池充电器。 电池为4节串联锂 IO 电池。 充电器需要从24V 适配器获取电源。 但一旦适配器断开连接、充电器就需要在与24V 适配器相同的输入端产生并提供电源输出。 我之前看过  BQ25731及其 OTG/FRS 功能。 如果我理解正确、如果此引脚设置为高电平、则在适配器断开连接 时、BQ25731会根据需要在适配器输入端生成电压(电压等于 OTG 电压设置)。 这是真的吗?或者我不理解什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的理解是正确的! 这就是快速角色交换(FRS)的描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢