This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:TPS54332辐射发射问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374312/tps54332-tps54332-radiated-emission-issue

器件型号:TPS54332

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

TPS54332用于医疗设备以通过 EN55011 B 类的 RE、 我们发现 RE 超过了标准从60M Hz 到100M Hz、在进行故障排除后、非常确定噪音是来自 TPS54332 、然后我们尝试了几种缓解方法、最后有效的方法是使用铜覆盖 TPS54332和辅助电路、由于尺寸的限制、金属覆盖是否需要、您不能告诉我更多的建议?

注意:6层、顶层和底层如下所示、第2层、第4层和第5层为 GND、第4层为输入电源24V、输出电源5V

 ?、TPS54332 EMI 更关键、是否有 TPS54332的引脚对引脚替代品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 专家是否对此问题有任何回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您发送编修! 我们将在这些日子里检查并回复您。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您很快就可以反馈我的建议、这一点非常令人赞赏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    请查看以下有关布局的评论:AN-2155关于降低直流/直流转换器 EMI 的布局提示(修订版 A) 

    其他可能有用的方法:

    添加一个与 CBOOT 串联的~Ω 10Ω 电阻器(可以先在电路板上放置一个0Ω)

    在 SW 和 GND 之间添加 RC 缓冲器。

    谢谢、此致。