This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:低侧电流限制在负载条件下的工作原理很短

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374751/tps62160-how-low-side-current-limit-works-at-load-is-short

器件型号:TPS62160

工具与软件:

您好!

当负载短路时、在高侧 FET 关闭后、低侧 FET 也会关闭、或者它在1.2A 低侧电流限制下保持开启?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    当负载短路时、高侧 FET 关断。 然后、低侧 FET 接通、以使电感器电流降低。

     当低侧 FET 中的电流降至低侧电流限制阈值(典型值为1.2A)以下时、高侧 FET 可以再次导通。

    谢谢

    Colin