This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:SW 上的负电压

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374485/tps54360b-q1-negative-voltage-at-sw

器件型号:TPS54360B-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

客户 SW 有负过冲。 最小 VSW 持续时间为-2V @ 3.4ns。

根据产品说明书、SW 可承受-2V@ 10ns 瞬态。 它应该是安全的、对吧?

客户发现这种负过冲是由于他们使用了环流二极管(肖特基)造成的。  

Vf 稍大、如下所示:

VF = 1.1V@1A、-40℃;0.93V@1A、25℃;0.79V@1A、125℃

VF = 0.8 V@0.1A、-40℃;0.7 V@0.1A、25℃;0.5 V@0.1A、125℃

客户系统稳定电流小于100mA。 启动期间的峰值电流超过1A。

其  环流二极管(肖特基)是否可接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果 SW 节点瞬态在数据表限制范围内、这应该不是问题。  

    在环流二极管方面,最好使用比 B560C 更低的 Vf 二极管 ,以提高转换器的效率。  

    谢谢!

    Nitya