This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:3.6V 输出至5V 电源轨短路

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374398/tps82130-3-6v-output-to-5v-supply-rail-short-circuit

器件型号:TPS82130

工具与软件:

我们无意中将 TPS82130的输出(设置为3.6V 的标称输出电压)连接到了5V 电源轨、因此3.6V 电源轨处于大约4.8V。  我们消除了短路、TPS82130看起来可以正常工作。  问题是这是否会使器件承受过压力、如果容易过早失效、还是会在未受损的情况下存活?

TPS82130数据表显示 Vout max = 6V、Iout max = 3A、但并未说明输出可安全灌入的电流大小。  器件可以安全灌入的电流是否有限制?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当 将 TPS82130的输出(设置为3.6V 的标称输出电压)连接到5V 电源轨时、该器件将因 OVP 而关断、并且不会从外部电源轨灌入电流。 但仍应避免出现这种情况、并确保 Vout <= 6V。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复、我现在认为案件已解决。