请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616 工具与软件:
您好!
使用电阻电缆将 IC BMS 与蓄电池连接会产生什么后果? 一定会有压降
即使不同时进行平衡和测量、这是否会影响性能?
我很担心 GND 连接 之间有什么差异? 例如、对于 压降、这2个接地之间是否可以接受1 [Ohm]?
我在数据表中找到的所有信息都是: CB0、VC0至 AVSS–0.3 (min) 5.5V (max)
提前感谢您、
Abbas