This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:将电池电芯连接到 BMS IC 的电阻电缆

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374207/bq79616-resistive-cables-connecting-battery-cells-to-bms-ic

器件型号:BQ79616

工具与软件:

您好!

使用电阻电缆将 IC BMS 与蓄电池连接会产生什么后果? 一定会有压降

即使不同时进行平衡和测量、这是否会影响性能?

我很担心 GND 连接 之间有什么差异? 例如、对于 压降、这2个接地之间是否可以接受1 [Ohm]?  

我在数据表中找到的所有信息都是: CB0、VC0至 AVSS–0.3 (min) 5.5V (max)

提前感谢您、

Abbas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Abbas、

    电阻较高线束的影响如下:

    1. VC CB261/BAT 引脚的电压降增加,而 RNPN 电阻的电压降。 这会导致电池电压读数较小。  

    2.电阻越大,电芯均衡电流就越小。

    3、电阻越大,热插拔电流就越小

    至于接地之间的1欧姆电阻、最好选择较小的电阻、但主要影响是它会增加 IC 的总电流消耗。  

    此致、

    David