This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262:V7V 引脚电容变化

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374064/tps65262-v7v-pin-capacitance-change

器件型号:TPS65262

工具与软件:

SEL 在产品中设计了该稳压器、而在设计该产品时、您的数据表建议在 V7V 引脚与电源地之间使用一个1uF 的电容器。 新数据表现在建议使用10uF。 我们该器件遇到了一些现场故障、其中 Vin 到电源地短路和/或元件中有一个孔烧坏、或者在某些情况下 LX1短接至电源地。

我的问题是这是否与 V7V 引脚上的电容器变化有关、因为我找不到任何其他偏离或您的设计建议原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    来回答您的问题、它是无关的。 关于 V7V 更改背景、请让我通过电子邮件发送给您。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    谢谢、我的电子邮件是 michael_cochrane@selinc.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    因为我们通过电子邮件进行讨论。 将首先关闭它。 谢谢!

    BRS

    卢西亚