This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:TPS25942

Guru**** 2531800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374575/tps25942a-tps25942

器件型号:TPS25942A

工具与软件:

你(们)好

在 TPS25942中是否必须将 VPGTH (引脚3)设置为11V。 对于12V ORing 应用、我将该值设置为6V。 请回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    否不是强制性的。 可设置为12V。

    此致

    Kunal Goel