This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:TLV755P LDO 输出电压

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374592/tlv755p-tlv755p-ldo-output-voltage

器件型号:TLV755P

工具与软件:

大家好、团队成员:

美好的一天!

我使用"TLV75518PDRVR"器件从3.3V 电源获取1.8V 电压。

这是我的原理图和布局。

  

如果我在 TP9处测量、则会得到2.8V、会出现什么问题?  

如果我在输入电压下测量、万用表中的电压为3.3V。

谢谢!

RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、

    您的输入和输出引脚似乎发生了翻转。 电容器和其他所有元件看起来都正常。  

    此致、

    Jorge Del Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge Del Rio:

    感谢您查找错误。