This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6B596:器件的可能批次无效

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC6B596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367547/tpic6b596-possible-bad-lot-for-part

器件型号:TPIC6B596

工具与软件:

您好!

我是 Mouser Electronics 的分销商之一。 我们有一个最终用户购买了 QTY-270件、并声明该批次的器件有缺陷。 请参阅以下信息、并告知我们如何继续。 您是否希望客户退回零件或报废零件? 请为 Mouser 提供一个 RMA 信用额度。  谢谢!

器件型号:TPIC6B596DWR

购买日期:2024年4月25日

数量:270  

客户意见:

"已发现270套 SMD 组件 IC PIC6B596、

     属于批次3CAF8HT、具有其输出引脚(5、7、13、14和15)

     以0伏的低电平运行、这会导致中出现故障

     进行原理图设计。 另外从批次39C5DQT 接收到60个器件

     在电路中进行了测试并获得批准。 由于被拒绝、

     从今天开始、我们将限制我们的缺陷批次3CAF8HT

     系统。 因此、我们将不再接受该批次的器件。"

Mouser PO:029-ZJ956

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    客户是否尝试过 ABA 测试? 否则、请先进行 ABA 测试。

    非常感谢!

    -海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我将关闭此主题、如果您有更多问题、请发布新主题。

    -海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户告知他们尝试了 ABA 测试、就是这样

         确定批次问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您提供这些信息、请针对此质量申请联系当地现场团队。

    BR、

    黑利。