This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:负输出不稳定

Guru**** 2501675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373821/tps65131-negative-out-is-not-stable

器件型号:TPS65131

工具与软件:

您好!

我在 设计中为+/-12V 使用 TPS65131RGER。 输入端的电压高达-18V。 如果没有负载、我将获得适当的输出。

我已附上原理图。

谢谢!

Sankar。 K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankar:

    您能否以更高的分辨率重新上传原理图? 谢谢

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MBC_5F00_CHIP_5F00_Board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankar:

    我可以知道-12V 电压轨上的负载是多少吗? 你也有任何可以共享的波形吗?

    BTW、建议 Q1将源节点放置在输入端。 或者、无论 Q1是导通还是关断、体二极管仍会提供从输入到输出的路径。

    BR

    Patrick