This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:TPS61023DRLR

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS631000, TPS61023, TPS631010, TPS63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369292/tps61023-tps61023drlr

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS631010TPS63001、TPS631000

工具与软件:

您好!
我根据此 TPS61023DRLR 设计了一款降压/升压稳压器。
我将获得与输入相同的输出。
有人能帮我弄清楚吗?
输入= 5V
输出= 3.3V
这是我需要的


这是我得到的
输入4.99v
输出4.99v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    TPS61023是升压 IC、而不是降压/升压 IC。   如果您需要降压/升压转换器、请试用 TPS631010。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    它们的封装是否可互换?
    我的意思是、我可以简单地用 TPS61203替换它吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我查看了 TI 产品系列。
    在我看来、对于固定3.3V 降压/升压转换器、这更有趣。

    TPS63001


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ali:

    如果1.7A 足以满足应用需求、则可以选择 TPS63001。 TPS61023不具有引脚对引脚降压/升压功能。 降压/升压转换器始终需要6个以上的引脚。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的反馈。
    我检查了几个 IC 的,但我坚持成本.
    我需要与 TPS61023和非 BGA 封装类似且具有成本效益的解决方案。
    您能帮助我选择一种吗?
    最小电流要求为1.5A
    如果您需要任何其他要求、请告诉我
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 TPS631000、但不确定非隔离式指的是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    非隔离式意味着输入和输出接地是连接的。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    是否意味着如果不存在输入、电流可以反向流动?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ali:

    否、因为没有施加 Vin、所有 FET 内部均为开路、任何电流都无法返回到输入侧。
    当器件设置为 FPWM 模式并且实际 Vout 高于目标1时、也应施加 Vin。 然后、保留电流将存在。

    此致

    TAO