This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933EVM:去耦电容器放置请参阅

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374524/tps62933evm-decoupling-caps-placement-consult

器件型号:TPS62933EVM
主题中讨论的其他器件:TPS62933

工具与软件:

尊敬的团队:

我正在使用 TPS62933进行设计、对输入和输出端的电容器放置有一些疑问。

根据数据表布局指南中的说明、我们最好将小值电容器放置在尽可能靠近 IC 引脚的位置。

但我发现、在 EVM 上、输入端的小值 C9非常接近 Vin、但在输出端、小值 C5不那么接近 GND、但非常接近输出连接器。

您能帮忙在理论层面上进行澄清、以帮助我理解、您是否有任何涉及这部分的应用手册? 如果是这样、它也会有所帮助。

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marsh:

    C9容值为0.1uF、可用于高频滤波、并且应尽可能靠近 Vin 引脚放置。 对于 C5、最好使用该器件、但 TPS62933本身没有必要。 通常、TPS62933的输出将是下游的输入。 因此、为了对下游负载提供高频滤波、还建议添加该滤波器。 因此、您会看到它更接近下一级而不是很接近 SW。  

    希望它有所帮助!

    BRS

    卢西亚