This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631012:利用反向电流模式

Guru**** 2590900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373521/tps631012-exploiting-reverse-current-mode

器件型号:TPS631012

工具与软件:

您好!  

该器件支持 FPWM 模式下的反向电流模式。  

在这种运算模式下、Q1/Q4以100%占空比导通? 或者  

对于特定的应用、通常首选 PFM 模式、因为首选轻负载效率。  
然而、在理论上、允许反向电流流入具有内置电流限制的器件可用于安全的锂离子充电。  

这种反向运算是否可行、还有其他注意事项吗?









  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    在 PWM 模式下、器件仍在开关、而不是仅以100%占空比打开 Q1和 Q4。

    一旦器件在 PFM 模式下工作、就不会有保留电流。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解。  

    如果在低阻抗的输出端施加5V 电压且 VIN 为锂离子电池电压(例如标称值为3.6V)、则 bb 是否会允许反向电流来支持充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    取决于器件是否在 PWM 模式下工作、以及目标 Vout 是否低于5V、它是否会有反向输入电流。

    此致

    TAO