This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:IEC62638证书

Guru**** 2551440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373819/bq25703a-iec62638-certificate

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25713

工具与软件:

 BQ25703A 是否具有 IEC-62368证书? 我需要这样才能让我的设计经过认证测试。 谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、我看到 BQ25713是引脚对引脚兼容的器件、在其数据表中列出了 IEC-62368-1 CB 认证。 我们能否将其用作 BQ25703A 的直接替代产品? 如果是、您能否改为提供 BQ25713的 CB 证书。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25713与 BQ25703A 引脚对引脚兼容。 它是直接替代产品。 两人都通过了 IEC-62638证书。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 您能否提供证书副本或链接以便我下载并将其呈现给我的测试组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 探讨这个问题。