This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2972:保护 IC、无需充电或短接 MOSFET 的源极引脚即可实现初始使用?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374151/bq2972-protection-ic-without-the-need-charge-or-short-the-source-pins-of-the-mosfets-for-initial-use

器件型号:BQ2972

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户正在寻找 具有以下规格的单节18650电池的电池保护 IC?

 

过压:4.2~4.4V

欠压:2.75~3V

过流:2~3A

他更喜欢采用不需要 为初始使用的 MOSFET 的源极引脚充电或短路的解决方案。

作为参考、 提到了 DW01A-G。

我们的产品系列中有什么内容吗?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    对于单节电池、我们没有可以在不连接短路或充电器的情况下唤醒的器件。

    此致、

    Thomas Rainey