This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:OTP 编程和放大器;带自主功能的校准(不带微控制器)

Guru**** 2648555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371588/bq76942-otp-programming-calibration-with-autonomous-function-work-s-with-out-microcontroller

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

HII、

1. BQ76942是否能够 在无需微控制器的情况下以完全自主的模式工作、以实现所有保护、平衡和其他故障功能?

2. 使用 OTP 编程方法能否实现完全自主的功能?

此致、

Janardhan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janardhan:

    是的、BQ76942无需微控制器即可运行、并可使用 OTP 编程方法实现完全自主。

      有关详细信息、请参阅应用手册 BQ769x2常见问题解答。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rainey:

    我计划购买 EV2400接口板、用于配置 BQ76942芯片的 OTP。 但是、在 EV2400网站的"支持的产品"下、未提及 BQ76942、也不存在任何电池保护 IC。 BQ76942网站的技术文档下有一些出版物说明使用 EV2400来读取和写入 BQ76942芯片的参数。 您能否满足以下要求:我可以将 EV2400用于 OTP 函数吗?

    此致、

    Janardhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janardhan:

    EV2400与 BQ76942兼容。 有关如何执行 OTP 的更多信息、请参阅  BQ769x2校准和 OTP 编程指南 和另一个 E2E 主题 这将有助于执行 OTP 的每个步骤。

    此致、

    Thomas Rainey