This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25830A-Q1:如何将 TPS25830A_Q1配置为使 PC 正常识别?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25830A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373126/tps25830a-q1-how-to-configure-tps25830a_q1-to-be-recognized-by-pc-normally

器件型号:TPS25830A-Q1

工具与软件:

问题说明:
当我将 USB 端口切换到器件时、我可以将 USB 直接从 soc 连接到 PC、并且 PC 可以正常识别和枚举。
将 USB 端口切换到器件后、soc 连接到 TPS25830A_Q1、然后连接到 PC、结果发现 PC 无法正常识别和枚举。 我可以问问如何配置 TPS25830A_Q1以使 PC 正常识别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要使用什么来将 TPS25830A-Q1连接到 PC?  您的 USB 电缆的两端是 Type-C 连接器、还是一端是 Type-A 连接器?

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric

       使用的电缆的一端是 type-c、另一端是 type-A。  这会产生任何影响吗? 在我们的电路板上、TPS25830也存在同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为不会有问题。  尝试连接到 PC 时、CTRL1和 CTRL2设置为什么?  CTRL1必须设置为低电平才能连接到 PC。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric

      我们尝试将 CTRL1设置为低电平,但它不起作用。 是否有其他方法可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AI701S_5F00_gtyc.pdf

    这是我们的原理图设计文件、请帮助检查是否有任何问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为任何重大问题都不会导致该问题。  您是否确认在此操作期间 EN/UVLO > 1.14V? 如果您在连接到 PC 时将 EN/UVLO 切换为高电平/低电平/高电平、会发生什么情况?

    此致、
    Eric