This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:ucc256601ddbr

Guru**** 2520180 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372367/ucc25660-ucc256601ddbr

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件:UCC28180

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们将 ucc256601ddbr LLC 控制器与 ucc28180 PFC 控制器配合使用、用于1k.wt 64V​​-15.6A EV 充电器(48V 电池)。

设计处于 高达6A 的高频突发中、当我们使负载7A 时、输出电压会降低。

我附加了一些波形、比如空载和5A 负载

我还附上了原理图和工具、请尽快提供解决方案或建议  

   <------- 无负载、Ch4-绿色波形是反馈、CH 2-蓝色波形是 ISNS、CH1-黄色是低侧栅极、CH3- 粉红色是高侧栅极

 <---- 在触发模式下、 Ch4-绿色波形为反馈、CH 2-蓝色波形为 ISNS、Ch1-黄色为低侧栅极、 CH3-粉红色为高侧栅极

 <------- 在5A 负载下、 Ch4-绿色波形是反馈、CH 2-蓝色波形是 ISNS、Ch1-黄色是低侧栅极、 CH3-粉红色是高侧栅极

e2e.ti.com/.../final-UCC25660x_5F00_CALC_5F00_1.0-_2800_2_29002800_-64v15.6A_2900_1000-watt_5F00_1805.xlsxe2e.ti.com/.../PFC-dsn.pdfe2e.ti.com/.../LLC-dsn.pdfe2e.ti.com/.../POWERSUPPLY-dsn.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当评估为何在7A 时输出会下降时。 我认为、最好评估设计超出稳压范围的控制器和波形。

    当设计 在7A 电流下运行时、是否有 PFC 输出用于调节 LLC 输入电压?  如果不是、这可能是设计降到稳压范围以下的原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们根据设计 工具检查了控制器的所有引脚电平、看起来没有问题。

    设计采用 高达6A 的高频突发模式、当我们使负载超过7A 时、输出电压会降低。

    当设计在7A 至8A 输出上运行时、输出会降低 很多、此时 PFC 电压良好。 (390V)

    我将 与6A 和8A 共享波形、并提供视频供 Ucc256601的参考和设计工具使用

     <--yellow ch1=反馈、红色 ch3=高侧栅极、绿色 ch4=低侧栅极、此波形在 负载6A 时、  输出电压为64.3v

     <--yellow ch1= LL 引脚、蓝色 ch2=BLK、红色 ch3=高侧栅极、绿色 ch4=低侧栅极、此波形在 负载6A 下  、输出电压为64.3v

     <--Yellow Ch1= IC VDD 引脚、蓝色 Ch2=ISNS、红色 Ch3=高侧栅极、绿色 Ch4=低侧栅极、此波形在 负载6A 时、  输出电压为64.3v

     <---黄色 Ch1= IC VDD 引脚、蓝色 Ch2=ISNS、红色 Ch3=高侧栅极、绿色 Ch4=低侧栅极、此波形在8A 负载下、  输出电压为61.0

     <---黄色 Ch1= FB 引脚、蓝色 Ch2=BLK、红色 CH3=高侧栅极、绿色 Ch4=低侧栅极、此波形在8A 负载下、  输出电压为61.0

     <---黄色 Ch1= LL 引脚、红色 Ch3=高侧栅极、绿色 Ch4=低侧栅极、此波形在负载8A  和输出电压61.0时出现

    e2e.ti.com/.../7077.final-UCC25660x_5F00_CALC_5F00_1.0-_2800_2_29002800_-64v15.6A_2900_1000-watt_5F00_1805.xlsxe2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2024_2D00_06_2D00_13-at-7.24.56-PM.mp4

    谢谢

    Aditya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该设计是否在7A 电流下仍在突发模式下运行?

    如果是突发模式、则将用作功率限制器。

    您可能需要调整 LL 电阻分压器、以便转换器在6A 时退出突发模式、从而输出可以调节为7A

    此致、