This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:ILIM 引脚

Guru**** 2535740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374401/bq24725a-ilim-pin

器件型号:BQ24725A

工具与软件:

您好、Christian:  

是否可以选择使用 ILIM 引脚作为来自 MCU 的输入、进而:  

1.将它驱动到接地端以切断充电。  

2.将其释放至 H-Z、让 ILIM 引脚上的电阻分压器设置 ILIM 上的电压以实现愿意的电流限制、从而支持重新充电。  

如果我这么做、那么当 ILIM 短接至 GND 时、PHASE 引脚和 HIDRV/LODRV 上的输出将是多少?  

谢谢!  

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    [报价用户 id="500022" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374401/bq24725a-ilim-pin "]

    1.将它驱动到接地端以切断充电。  

    2.将其释放至 H-Z、让 ILIM 引脚上的电阻分压器设置 ILIM 上的电压以实现愿意的电流限制、从而支持重新充电。  

    [报价]

    是的、这样应该可行。

    [报价 userid="500022" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374401/bq24725a-ilim-pin 如果我是这样做的话、那么当 ILIM 短接至 GND 时、PHASE 引脚和 HIDRV/LODRV 上的输出将是什么?  [报价]

    这些引脚的电压为0V。  

    此致、

    Christian