This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:关于 DWL 封装

Guru**** 2383220 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373330/ucc5350-q1-about-dwl-packege

Thread 中讨论的其他器件:UCC5350

工具与软件:

你(们)好

我已在另一个线程中看到、该特定的栅极驱动器很快将提供 DWL 封装版本。 但这是5个月前。  
我能不能知道时间刻度?  

我需要爬电距离/间隙值为15mm 的栅极驱动器。 但现在市场上似乎什么也没有。  

此致
达米斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damith:

    遗憾的是、这是一款定制器件、目前没有向更广泛的市场发布的计划。 我想问您正在构建需要这种爬电距离和间隙的建筑物?  

    您可以尝试将插槽切割到器件下方的电路板上、以增加 DWV 器件的爬电距离。 另一个解决方法是保形涂层、它可以增加介电常数。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    高压应用需要配备该 FET。 根据此特定应用的规定、爬电距离和间隙要求大于15mm。
    我们可以摆脱爬电、但问题在于间隙。 这是没有出路的。   

    您的一个团队在另一个主题中表示、这将很快发布。  

    此致

    达米斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果他们发布了该器件、则不会一直到2025年第二季度。 问题在于、键合线太长、以至于它开始出现电感反冲、如果用于具有高 di/dt 的非常窄的脉冲、则可能会损坏现有设计的输出级。 担心如果器件被发布到"大众市场"、这将导致退货。 我们正在定义一个新的驱动程序来更新 UCC5350、该驱动程序可能包含 DWL 封装、但尚未设计。

    两个隔离器件串联的规则是什么? 这是否算作增加间隙?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的澄清。  
    是的、这是一种实现方法。 但问题是 、我将不得不使用串联电源、这会增加成本并变得非常笨重。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用串联的数字隔离器和栅极驱动器。  您可以使用具有多个输出的反激式变压器。 敬请于2025年第二季度查看、我们可能会向一般市场推出 DWL 栅极驱动器。

    此致、

    Sean