This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:57h 寄存器

Guru**** 2521580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374404/tps546b24a-57h-register

器件型号:TPS546B24A

工具与软件:

大家好、团队成员:

57h 寄存器看起来不存在、但是当尝试通过 PMBus 读取57h 寄存器时、它返回14h。 这是否正常?

(1)使用 TI 软件狗读取57h

(2)在 AZ9074系统中使用 i2cget 命令读取57h。

ONIE:~# i2cget -FY 36 0x24 0x57 w
0x0014

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、这是正常情况。

    PMBus 命令代码57h 为 VIN_OV_WARN_LIMIT。  在开发过程中、我们曾打算添加 VIN_OV_WARN 函数、因此 IC 的 PMBus 接口支持该函数、但不支持该命令的内部支持。