This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:双晶体管正向的最大占空比为50%

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, UCC28C45, UCC28C41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375188/lm5021-50-max-duty-cycle-for-two-transistor-forward

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:UCC28C41、UCC28C44、UCC28C45

工具与软件:

您好!

我们将 LM5021-2用于双晶体管正向。 你认为这是可以的吗? 在启动和过载时、很明显会 进入50%占空比、 如果存在容差、使得最大占空比实际上为51%、那么它将达到阶梯饱和。 因此、您可以保证 LM5021-2的 占空比绝对不超过50.0%吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件典型 Dmax 为50%、因此数据表不能保证最大 Dmax 不超过 50%。

    您可以考虑 UCC28C41、UCC28C44或 UCC28C45等其他器件、这些器件的最大 dmax 保证不超过50%。